全线准备 - 助力中国梦

通过出口认证的产品

全力以赴,助力中国-- 感谢您的支持

HELUKABEL® 和柔电缆中国 – 在中国4个地区设有办事处,在过去的12年中我们为中国市场特别开发更适合的产品线。和柔电缆HELUKABEL® 中国 – 随着我们的4个国内办事处的覆盖,我们提供更广泛的产品覆盖, 很早就经受住了CCC中国强制认证的挑战,我们早已经为中国做好了准备。这一往往需要付出大量时间,人工和财力的CCC强制认证, 对我们来说可以轻松解决。请联系我们,我们很高兴为您提供服务。

HELUKABEL® 和柔电缆中国 – 4个办事处广泛覆盖

4个地区办事处, HELUKABEL® 已经覆盖了主要的东部沿海的经济贸易区。包括被称为珠江三角洲的广东省和深圳自由贸易区,扬子江三角洲的上海和首都北京。这里有超过30位专业人士为您提供咨询,当然可以包括德语和英语的咨询。

在太仓, HELUKABEL® 和柔电缆在7000平米的生产车间为整个亚洲生产电线和电缆。 与德国本土的生产单位一样,专注于生产高质量的,柔性和高柔性的电缆,这些产品完全符合德国,中国和国际的规范和标准。灵活的生产方式可以保证最短的供货周期。

基于我们在不同地区建立的库存体系,我们可以在当地及时的发出电缆电线以及附件而没有任何耽搁。 在太仓的全新的和柔电缆物流中心也服务于全亚洲市场,对于一些大型的并对交货期有严格要求的项目来说提供了极大的方便。同时,我们还定期的通过海运和空运从德国发出超过70种电缆,并且已经满足各种认证和检测。