Grande ! Helukabel e la gara Formula SAE Race up

Helukabel sponsorizza l’università di Padova e partecipa alla gara di formula SAE a Varano con una auto elettrica

Anche quest’anno Helukabel Italia partecipa al progetto FORMULA SAE in collaborazione con l’Università di Padova.

Gli studenti della facoltà di Ingegneria durante il loro corso di studi progettano e costruiscono macchine elettriche per una famosa corsa automobilistica europea.

Sono riuniti in un gruppo di 59 studenti che lavorano insieme al progetto Race Up Team.

I partecipanti sono coadiuvati dai loro docenti e da alcuni professionisti del lavoro delle società sponsor esperti in materia.

Le squadre possono solo utilizzare componenti offerti loro da varie industrie italiane.

La macchina del 2017 si chiama ORIGIN-E e parteciperà alla gara di Varano durante il mese di Luglio.

La gara di Varano è la tappa italiana della competizione internazionale SAE (Society of Automotive Engineers).

Oltre 2000 studenti universitari divisi in 76 squadre provenienti da 25 atenei di tutto il mondo presenteranno le loro auto nei 4 giorni di manifestazione, durante la quale le auto saranno valutate in 8 prove.

Presentazione power point del piano, design della vettura, analisi dei costi, accelerazione, skid-pad, autocross, consumo e durata.

Alla fine, una giuria internazionale di esperti automotive giudicherà i progetti e annuncerà il team vincente.

Helukabel Italia ha fornito tutti i cavi (can bus, LiYv, Liycy, tubeflex, helutop…) per l’auto blu nella foto qui sotto.

Helukabel è orgogliosa di sostenere i progetti dei giovani studenti, investendo nel futuro della nostra industria e società.

Auguriamo al nostro team italiano di portare alti i valori dello sport, della cultura e del lavoro…e mi raccomando vincete!