Der Service-Container

Das mobile Kabellager für Ihre Baustelle

Für eine unkomplizierte und vor allem bedarfsgenaue Versorgung auf Baustellen bietet HELUKABEL seinen Kunden ein mobiles Kabellager an: Ein Konzept, das sich im Praxiseinsatz schon vielfach bewährt hat. Die Grundlage bildet ein 20‘-Container, der mit Kabeltrommelaufnahmegestellen auf Verfahrschienen ausgerüstet ist. Wird ausschließlich mit einer Trommelgröße bestückt, lassen sich auf einer Ebene insgesamt 50 4er-Trommeln unterbringen (alternativ: 40 Stück 5er-Trommeln, 29 Stück 6er-Trommeln). Selbstverständlich ist der Container auch für das Mischen der Trommelgrößen ausgelegt.

Denkbar ist auch, den unteren Teil des Containers als Nachschublager für Zubehör oder solche Trommeln zu nutzen, die aufgrund ihrer Größe oder ihres Gewichts nicht eingehängt werden können. Das Ablängen der Kabel erfolgt über eine mobile Messeinheit, die dem Container beigefügt ist und über eine Schiene verfahren werden kann. Die Kabelenden des eingehängten Materials werden mittels Klemmen vor der Messeinheit fixiert, so dass von jeder Trommel schnell und ohne großen Rüstaufwand abgelängt werden kann.

Unser Service - Ihr Vorteil

  • große Mengen an Kabel direkt vor Ort
  • trockene und saubere Lagerung in einer abschließbaren Einheit
  • genaue Mengenentnahme mit Hilfe des mitgelieferten Messgerätes
  • keine Rüstzeiten: Trommelentnahme zum Ablängen nicht erforderlich
  • strukturierte und übersichtliche Anordnung
  • reduzierte Beschädigungsgefahr durch sichere Fixierung im Gestell

Bei der Disposition ist ein zeitlicher Vorlauf einzuplanen. Für ein Angebot bitten wir das Anfragefomular auszufüllen und abzusenden.
Bei Fragen oder Interesse wenden Sie sich bitte per E-Mail an:
service-container@helukabel.de

Ihre Anfrage

Hier gelangen Sie direkt zum Anfrageformular für unsere Service-Container.