Mehr Sicherheit im Brandfall

HELUKABEL bietet ein breites Sortiment an Kabel und Leitungen gemäß der Bauproduktenverordnung EU 305/2011 an. Diese ist seit dem 1. Juli 2017 verbindlich. Alle Kabel, die dauerhaft in Bauwerken verlegt werden, verfügen über eine CE-Kennzeichnung und eine Leistungserklärung. Ziel ist es, der Brandausbreitung entgegenzuwirken, um die Sicherheit in Gebäuden zu erhöhen. Je nach Gebäudeart und Brandrisiko hält HELUKABEL zertifizierte Produkte mit den entsprechenden Brandschutzklassen bereit. Mehr Infos: www.helukabel.de/baupvo